This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:如果在 TPS22975 (NDSG)状态为 OFF 时向引脚 Vin 提供3.3[V]、是否会出现问题?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029922/tps22975-if-3-3-v-is-supplied-to-pin-vin-while-tps22975-ndsg-status-is-off-will-there-be-a-problem

器件型号:TPS22975

你好。

目前使用 TPS22975 (NDSG)部件、我对操作有疑问。

在以下条件下、是否存在损坏 TPS22975 (NDSG)的风险?

(在这种情况下、当 TPS22975关闭时、3.3[V]被施加到引脚 VIN 上。)

 1) VIN = 3.3[V]

 2) 2) VBAIS=0[V]

 3)开=低电平(0)→VOUT=关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehak、

    器 件不会因此受损;但是、这不在建议的工作条件范围内、并且可能会出现意外行为。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    由于我担心您提到的"意外行为"、我还有一个问题。

    在以下条件下运行
    如果引脚 Vout 和引脚 VBIAS 输出电压(或泄漏电压)、则会成为问题。
     1) VIN = 3.3[V]
     2) 2) VBAIS=0[V]
     3)开=低电平(0)→VOUT=关

    引脚 Vout 和引脚 VBIAS 没有电压输出是否正确?
    如果存在泄漏电压、请告知我们基于3.3[V]的泄漏电压百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehak、

    "意外行为"是指器件未在这些工作条件下指定、因此可能表现出未定义的特性。 我们无法在数据表之外做出任何保证。 我建议 遵循 建议的工作条件  

    此致、

    Kalin Burnside