请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22975 你好。
目前使用 TPS22975 (NDSG)部件、我对操作有疑问。
在以下条件下、是否存在损坏 TPS22975 (NDSG)的风险?
(在这种情况下、当 TPS22975关闭时、3.3[V]被施加到引脚 VIN 上。)
1) VIN = 3.3[V]
2) 2) VBAIS=0[V]
3)开=低电平(0)→VOUT=关

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复。
由于我担心您提到的"意外行为"、我还有一个问题。
在以下条件下运行
如果引脚 Vout 和引脚 VBIAS 输出电压(或泄漏电压)、则会成为问题。
1) VIN = 3.3[V]
2) 2) VBAIS=0[V]
3)开=低电平(0)→VOUT=关
引脚 Vout 和引脚 VBIAS 没有电压输出是否正确?
如果存在泄漏电压、请告知我们基于3.3[V]的泄漏电压百分比。