This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:REG1输出在3秒内降至零

Guru**** 2555650 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030178/bq76942-reg1-output-falls-to-zero-within-3-seconds

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

我将推出一款采用 BQ7694204 (SPI 版本)的新电路板。  它没有行为。  REG1输出正确启动、但随后快速降至零。  这是正常的吗?  我还没有到达可以将其连接到 EV2400模块的位置。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这是 EVM 还是其他电路板? 如何为 Regin 提供电压? Regin 为 REG1/REG2供电。 默认情况下、BQ7694204被编程为使用 BREG 来控制外部 BJT (REG0_EN = 1)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这是一个新电路板(不是 EVM)。  Regin 由一个 NPN BJT 供电(p/n:DXTN26070CY-13)。 这是我的电路:

    这看起来可以接受吗?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    因此、您的电路板似乎已针对 Regin 电路进行了正确配置。 但是、我在图像中注意到 R38为10k 而不是10M。  

    您是否有电池连接到电路板、或者是否以不同的方式为 VCX 引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您捕获 R38错误。  我已经很长时间没发现过这种情况了。

    Richard