请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件:EV2400
大家好、
我将推出一款采用 BQ7694204 (SPI 版本)的新电路板。 它没有行为。 REG1输出正确启动、但随后快速降至零。 这是正常的吗? 我还没有到达可以将其连接到 EV2400模块的位置。
谢谢、
Richard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.