Other Parts Discussed in Thread: TPS53820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS53622A、 TPS53820你(们)好
CPU 为 C3508。
电流规格 如下:
| 电源轨 | TDC (A) | 最大值(A) | |
| PVCCP | 4. | 4.5. | |
| VNN | 4.2. | 4.5. | |
| VCCSRAM | 2.5. | 3. | |
我的解决方案是 TPS53622A+CSD95410、但它们无法满足 Intel CPU 电子表格 Iout 精度要求、如下所示:
| C3508 | ||||
| limit_standard | 负载(A) | 上限(A) | 下限(A) | |
| VR 负载 | 容差 | |||
| 0% | 100.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 5% | 94.0% | 0.23. | 0.446 | 0.014. |
| 10% | 47.0% | 0.45. | 0.662 | 0.239 |
| 15% | 28.25% | 0.68 | 0.872. | 0.488. |
| 20% | 9.5% | 0.90 | 0.986 | 0.815. |
| 25% | 8.75% | 1.13. | 1.229. | 1.031 |
| 30% | 8.0% | 1.35. | 1.458 | 1.242. |
| 35% | 7.50% | 1.58. | 1.699 | 1.462. |
| 40% | 7.0% | 1.80 | 1.926 | 1.674 |
| 45% | 6.75% | 2.03 | 2.167. | 1.893 |
| 50% | 6.5% | 2.25. | 2.396 | 2.104. |
| 55% | 6.25% | 2.48. | 2.635 | 2.325 |
| 60% | 6.0% | 2.70 | 2.862. | 2.538 |
| 65% | 6.00% | 2.93 | 3.106. | 2.754. |
| 70% | 6.0% | 3.15. | 3.339 | 2.961 |
| 75% | 6.00% | 3.38. | 3.583. | 3.177. |
| 80% | 6.0% | 3.60. | 3.816 | 3.384 |
| 85% | 6.00% | 3.83 | 4.060 | 3.600 |
| 90% | 6.0% | 4.05 | 4.293. | 3.807) |
| 95% | 6.00% | 4.28. | 4.537 | 4.023. |
| 100% | 6.0% | 4.50. | 4.770 | 4.365 |
Iout 非常小。
哪种解决方案可以满足该 Iout 精度要求?
谢谢
BR
Hank