This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Denverton C3508解决方案

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029818/denverton-c3508-solution

主题中讨论的其他器件:TPS53622ATPS53820

你(们)好  

CPU 为 C3508。

电流规格 如下:

电源轨 TDC (A) 最大值(A)
PVCCP 4. 4.5.
VNN 4.2. 4.5.
VCCSRAM 2.5. 3.

我的解决方案是 TPS53622A+CSD95410、但它们无法满足 Intel CPU 电子表格 Iout 精度要求、如下所示:

C3508
 limit_standard 负载(A) 上限(A) 下限(A)
VR 负载 容差
0% 100.0% 0.00 0.000 0.000
5% 94.0% 0.23. 0.446 0.014.
10% 47.0% 0.45. 0.662 0.239
15% 28.25% 0.68 0.872. 0.488.
20% 9.5% 0.90 0.986 0.815.
25% 8.75% 1.13. 1.229. 1.031
30% 8.0% 1.35. 1.458 1.242.
35% 7.50% 1.58. 1.699 1.462.
40% 7.0% 1.80 1.926 1.674
45% 6.75% 2.03 2.167. 1.893
50% 6.5% 2.25. 2.396 2.104.
55% 6.25% 2.48. 2.635 2.325
60% 6.0% 2.70 2.862. 2.538
65% 6.00% 2.93 3.106. 2.754.
70% 6.0% 3.15. 3.339 2.961
75% 6.00% 3.38. 3.583. 3.177.
80% 6.0% 3.60. 3.816 3.384
85% 6.00% 3.83 4.060 3.600
90% 6.0% 4.05 4.293. 3.807)
95% 6.00% 4.28. 4.537 4.023.
100% 6.0% 4.50. 4.770 4.365

Iout 非常小。

哪种解决方案可以满足该 Iout 精度要求?

谢谢

BR

Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    CSD95410用于高电流应用。  您可以参阅 TPS53820。 它是一个具有用于 VCCANA/P1V8应用的 SVID 协议的 POL。 如果光线条件下的 IMON 精度对您的条件至关重要、则它应更适合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Derrick  

    TPS53820是否支持 VR13? 数据表仅显示它支持 VR13。

    谢谢

    BR

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    是的、它支持 VR13.HC 意味着也支持 VR13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Derrick

    其他 IC 是否支持大约10A 的更大电流?  ℃环境温度为71 ̊ C、TPS53820可能存在热问题。

    谢谢

    BR

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    最大电流仅为4.5A。 TPS53820 应适用。