请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 尊敬的团队:
我们有另一个项目重复使用 LP8556SQ 、一旦主机通过 PWM 控制 BL、就会面临系统崩溃问题。
您能否帮助查看 原理图、尤其是 RFset R150/RIset R156和 L4?
BL LED 为双通道16~20.4V/20mA。 系统 IO 为3.3V。
请告知此 LP8556仅为 PWM 类型、无 I2C 访问。
或者、我们需要通过 I2C (安装 R159-160)进行配置、并且仅通过 PWM 进行调光。 如果是、向我们推荐的任何 reg 表。
基本无 I2C 访问-- 10kHz PWM @占空比70~85%处于崩溃状态。
非常感谢!
Jimmy