This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556的系统崩溃问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030473/lp8556-system-crash-issue-of-lp8556

器件型号:LP8556

尊敬的团队:

我们有另一个项目重复使用 LP8556SQ 、一旦主机通过 PWM 控制 BL、就会面临系统崩溃问题。

您能否帮助查看 原理图、尤其是  RFset R150/RIset R156和 L4?

BL LED 为双通道16~20.4V/20mA。 系统 IO 为3.3V。

请告知此 LP8556仅为 PWM 类型、无 I2C 访问。

 

或者、我们需要通过 I2C (安装 R159-160)进行配置、并且仅通过 PWM 进行调光。 如果是、向我们推荐的任何 reg 表。

 

基本无 I2C 访问-- 10kHz PWM @占空比70~85%处于崩溃状态。

 

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    原理图应该正常。

    崩溃意味着什么? 当将 PWM 设置为高于70%时、器件将关断? 客户是否读取了状态寄存器02h 以查看是否检测到任何故障状态?