This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:斜坡时间

Guru**** 2532520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030365/tps25940-ramp-time

器件型号:TPS25940

尊敬的 TI 支持团队:

我将 TPS25940用作汽车应用、由于内部 MOSFET 的功耗、我将 dV/dT 电容器更改为100pF。  

我测量 TPS25940的压摆率、您能不能帮助我检查斜坡时间、如果它符合规格。 我之前使用的 TPS26630的压摆率与规格有很大不同。

谢谢

Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    当 cdvdt 打开时、它将提供最快的充电时间。 根据数据表,大约为370us :

    因此、当您在 dVdT 引脚充电时间增加100pF 时、电流将大于370us。 在波形中、它大约为500us、这很好。

    此致

    Kunal Goel