This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100 VIN 电压

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030081/tps51100-vin-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS51200

我在数据表中看到 VIN 电压为5V +/-5%。

但网络侧 VIN (最小值) 1.2V。
和(最大值) 3.6V

哪一个是 currect????

请帮您测试 VIN 吗? 如果在输入电压为3.3V 时没有问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上的 VIN 范围是指 VLDOIN 的范围。 VIN 引脚需要5V 电压。 TPS51200可支持3.3V 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢~~~、但我们的布局设计采用了 SOP10封装。 因此我们无法使用 TPS51200。