This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:在我设置设计容量后、完整的充电容量不会改变

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029095/bq27220-after-i-set-the-design-capacity-the-full-charge-capacity-does-not-change

器件型号:BQ27220

参阅 bq27220的手册,我们执行了以下操作、但 fullchargecacity不变

步骤1:请参阅(6.1数据存储器参数更新示例)、将设计容量修改 为1880

详细结果如下:

1、,电容(0x929F):1880 μ A 满电容量(0x929D):1880

2、FullChargeCapactivy (0x12和0x13):默认值(3000)

3、DesignCapactivy (0x3c 和0x3D):1880

步骤2: 为电池充满电、然后对其放电

在整个过程中、FullCthargeCapacity(0x12和0x13)始终为3000。

在放电期间、当剩余电量约为100时、设计容量从1880变为3000

问题是:

问题1. 第2步)、为什么满电容量(0x12和0x13 μ s 不发生变化。

问题2. 步骤2后、为什么设计容量更改为3000 (默认值)

 

【参考资料】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够重复您正在执行的 chg-elree-DSG-Relax 周期并附加一个日志文件、以便我可以确切地看到 Qmax、OCV 和 FullChargeCapacity 方面的情况、这些值将发生变化?

    我最初的想法是、电池可能没有足够长的放松时间来进行 Qmax 更新或读取 OCV 读数、这会导致 FCC 保持恒定。

    同样、如果您可以提供您所观察到的行为的日志、它将允许我在此处找到根本原因、尽管只是可以确定。

    谢谢、

    杰克逊