参阅 bq27220的手册,我们执行了以下操作、但 fullchargecacity不变
步骤1:请参阅(6.1数据存储器参数更新示例)、将设计容量修改 为1880
详细结果如下:
1、,电容(0x929F):1880 μ A 满电容量(0x929D):1880

2、FullChargeCapactivy (0x12和0x13):默认值(3000)

3、DesignCapactivy (0x3c 和0x3D):1880

步骤2: 为电池充满电、然后对其放电
在整个过程中、FullCthargeCapacity(0x12和0x13)始终为3000。
在放电期间、当剩余电量约为100时、设计容量从1880变为3000
问题是:
问题1. 第2步)、为什么满电容量(0x12和0x13 μ s 不发生变化。
问题2. 步骤2后、为什么设计容量更改为3000 (默认值)
【参考资料】