在充电和放电周期测试期间、BQ25306RTER 发生故障、并在充电周期期间烧坏。 输入充电电压源为12V @ 2A、电池组为2S3P 锂离子6600mAh。 我需要有关充电器为什么发生故障的帮助。 随附电路板、原理图、BOM 和布局。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kedar、电感器(L3)和升压电容器(C17)看起来不错、但 BQ25306 (U3)已完全烧坏。 电感器与 U3引脚13和14 (SW)之间的走线过度加热并烧坏了铜和 FR4材料。 我怀疑 U3内部 NFET (Q3)短路、导致从电池组到接地的高电流。 我们使用相同的烧坏迹线故障运行到两个不同的电路板中。 另一个电路板似乎存在相同的问题、但 NFET 开路、不提供接地、无法完成充电。 状态 LED 始终显示为红色(正在充电)。

您好!
NFET 驱动器处于开路状态意味着什么? 这是一个具有集成驱动器和 FET 的集成 IC。
SW 节点波形看起来与正常运行时的预期值类似。
根据您对电池放电的描述、您似乎不是通过 IC 本身放电大电流、而是从电池放电。 由于您的充电电流处于正常工作条件下、我不知道如何损坏 IC、因为此器件经过全面的内部验证。
尽管 EVM 上的 IC 具有 P 标记、但它与 B 标记相同。 在对 EVM 进行充电和放电时、您是否看到任何损坏?
您的电路板的故障率是多少? 您提到他们工作了几天、然后损坏发生了吗?
您好 Kedar、
我所指的 NFET 为 Q3。 如果此 SW 驱动器由于热或有缺陷的器件而对地短路、则这可能是来自电池的高电流路径、并导致其过热并将 FR4材料上的走线烧断。
2 、SW 波形来自良好的电路板、我已经充电/放电了一周以上、没有任何问题。
电池 组的充电电流为1.7安。
4. 我刚刚收到一个 EVM、我们将执行充电/放电。 我会随时向您发布。 我知道 TI EVM 具有正版 IC、我担心我们的 REVJ 原型板中的 IC 是否基于器件型号和生产日期代码或镂空而是正版 IC。 我知道、由于全球半导体短缺、此 IC 不可用、我们不知道该器件的来源。 这些电路板上的所有组件都是在中国购买和制造的。
我们 处于评估和设计验证原型阶段、到目前为止、我们已经看到2块烧坏的电路板和1块未充电。 下面是来自未充电电路板的 SW 波形。
谢谢

您好!
如果电路板已经工作了一段时间、然后突然停止工作、则很难隔离正在发生的问题。 电路板上的某个位置很可能发生 BTST 到 GND 短路、从而造成损坏。 由于充电器 IC 具有内部保护功能、因此将 SW 短接至 GND 不会造成损坏、方法是感应 HSFET 上的电感器电流并关闭 HSFET。 数据表中有一个称为 IHSFET_OCP 的规格。 数据表的第9.3.4.1.4节逐周期电流限制详细说明了这种保护。 类似地、BTST 到 PMID 短路会导致 HSFET 从不导通。
您能否尝试在更多电路板上进行测试、看看这是否是重复出现的故障? 您还能评论一下 EVM 在您的测试中是否已损坏?