大家好、
我的客户发现他们的板上有问题。
RAC = 5m Ω 且0x3F ="1400h"(10.24A)
根据上述设置、 我们测量的输入电流仅为8.6A。
此外、我们执行如下测试:
→ACN/ACP 至 C16的跳线、输入电流变为10.24A
→将 C19 μ A 输入电流变为10.24A
您对此问题是否有任何意见以及如何修改?
如果您需要更多信息或原理图和电路板文件、请告诉我。 我们可以讨论离线。
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户发现他们的板上有问题。
RAC = 5m Ω 且0x3F ="1400h"(10.24A)
根据上述设置、 我们测量的输入电流仅为8.6A。
此外、我们执行如下测试:
→ACN/ACP 至 C16的跳线、输入电流变为10.24A
→将 C19 μ A 输入电流变为10.24A
您对此问题是否有任何意见以及如何修改?
如果您需要更多信息或原理图和电路板文件、请告诉我。 我们可以讨论离线。
此致、
哈迪
您好、Hardy、
如果您使用小于10m Ω 的检测电阻器、则会增大调节范围、但由于差分电压较小、因此会导致调节精度降低。 这可能是您看到的内容。 在10m Ω 和 EVM 板上测试了当前的 EVM ACP/ACN 滤波器。 布局更改也会影响这一点。
从 ACPA/ACN 到 C16的跳线已经位于同一节点上、我对您的意思有点困惑。 但是、它们似乎正在调整 ACP/ACN 引脚上的差分和共模滤波器。 如果有问题、我建议继续这样做、直到他们获得所需的性能。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
您好、Hardy、
ACN/ACP 是检测信号、因此没有电源电流过。 但是、我建议至少使用与 IC 焊盘相同的宽度。
如果拆下 R15、R16和焊料、连接焊盘会怎么样? 输入电流是否变为10.24A? 他们可以先尝试一下吗?
否则、请尝试将 C18、C19降低至.01uF、看看会发生什么情况。 如果仍然无法正常工作、 请 也将 C16降低至.01uF。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”