This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输入电流测量不符合寄存器设置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029395/bq24780s-input-current-measurement-is-not-meet-register-setting

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户发现他们的板上有问题。

RAC = 5m Ω 且0x3F ="1400h"(10.24A)

根据上述设置、 我们测量的输入电流仅为8.6A。

此外、我们执行如下测试:

→ACN/ACP 至 C16的跳线、输入电流变为10.24A

→将 C19 μ A 输入电流变为10.24A

您对此问题是否有任何意见以及如何修改?

如果您需要更多信息或原理图和电路板文件、请告诉我。 我们可以讨论离线。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果您使用小于10m Ω 的检测电阻器、则会增大调节范围、但由于差分电压较小、因此会导致调节精度降低。  这可能是您看到的内容。 在10m Ω 和 EVM 板上测试了当前的 EVM ACP/ACN 滤波器。 布局更改也会影响这一点。

    从 ACPA/ACN 到 C16的跳线已经位于同一节点上、我对您的意思有点困惑。 但是、它们似乎正在调整 ACP/ACN 引脚上的差分和共模滤波器。 如果有问题、我建议继续这样做、直到他们获得所需的性能。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    →ACN/ACP 至 C16的跳线、输入电流变为10.24A

    它们移除了 R15/R16组件、以切断原始电路板路径。 ACN/ACP 通过添加跳线来通过外部路径。

    顺便说一下、客户的 ACN/ACP 布线宽度为3 mil。 没关系吗? 我们是否需要增加它?

    此外、我们如何调整 ACN/ACP 的滤波器? 0.01 μ F?  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    ACN/ACP 是检测信号、因此没有电源电流过。 但是、我建议至少使用与 IC 焊盘相同的宽度。

    如果拆下 R15、R16和焊料、连接焊盘会怎么样? 输入电流是否变为10.24A? 他们可以先尝试一下吗?

    否则、请尝试将 C18、C19降低至.01uF、看看会发生什么情况。 如果仍然无法正常工作、 请 也将 C16降低至.01uF。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”