This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17318Q2:米勒平坦区的 VGS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029418/csd17318q2-vgs-at-the-miller-plateau

器件型号:CSD17318Q2

非常感谢你的帮助。
我正在考虑使用 CSD17318Q2并对 FET 的基本用途有疑问。
我计划在2.5V 时使用 VGS。
当我检查栅极电荷图时、我发现米勒平坦区的 VGS 约为1.8V、因此我认为2.5V 足以驱动它。
米勒平坦区的 VGS 是否会根据温度、漏极电流等而上下波动?
非常感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taro-San、

    感谢您关注 TI FET。 您应该可以在 VGS = 2.5V 的情况下驱动 CSD17318Q2。 您应始终提供一个栅极驱动电压>= VGS 的最小值、其中数据表中指定了导通电阻。 CSD17318Q2导通电阻的额定电压低至最低 VGS = 2.5V。 TI 未在生产中对米勒平坦区进行规格或测试。 数据仅在产品开发期间收集。 器件间和批次间会有一些差异、但只要您提供上述足够的栅极驱动电压、这对您的应用的影响就会最小。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San 您好。

    我知道它可以在 VGS = 2.5V 时使用。
    作为参考、VGS 的最小值是否为 VGS (TH)的最大值(=1.2V)?
    还是意味着数据表特性图中显示的2.5V 电压?


    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taro-San、

    在 ID = 250uA 时指定并测试阈值电压、其中 FET 刚开始导通并传导电流。 VGS = 2.5V 是指定、测试和保证导通电阻的最小电压。 如果在 VGS < 2.5V 的情况下驱动 FET、TI 无法保证该电压下的导通电阻。

    此致、

    John