请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63011 大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我可以在 TPS63011数据表的图30中看到线路瞬态响应。
您能否提供电压变化较大的线路瞬态响应波形?
例如、从5V 到2.5V 或从2.5V 到5V。
非常感谢。
此致、
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.