This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63011:您能否提供电压变化较大的线路瞬态响应波形?

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029129/tps63011-could-you-provide-line-transient-response-waveforms-with-larger-voltage-variation

器件型号:TPS63011

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我可以在 TPS63011数据表的图30中看到线路瞬态响应。
您能否提供电压变化较大的线路瞬态响应波形?
例如、从5V 到2.5V 或从2.5V 到5V。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Yuki、

    当然、您能否指出客户关心的是哪个点、或者 我应该在波形中捕获哪些节点?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复。


    您能不能帮助我按 如下方式捕获线路瞬态响应波形:
    Vout = 3.3V
    Iout = 600mA
    VIN  5V→2.5V  2.5V→5V

    您能否捕获数据表图30等波形?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuki、

    CH1:输入电压(0.5V/ms 2.5V-5V-2.5V)  CH2:输出电压(峰峰值 为96mV)  CH4:输出电流(Iout=0.6A)

    如果您想添加任何内容、请告诉我。 或者、让我们在这里结束、无需响应

    此致

    TAO