请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61161-Q1 尊敬的 TI E2E:
由于 TPS61161-Q1具有内置的软启动 IC、因此 SW 上的 Vout 在系统上电时可能具有两个阶跃斜升行为。
我想知道、如果先向 CTRL 引脚提供 PWM 信号、然后再打开电源轨为 VIN 加电、从而消除2级上升行为、是否存在任何风险。
或者、是否有其他解决方案可消除2步 Vout 行为?
感谢您的善意帮助!
JACK CHANG