This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:加电时的控制和 VIN 序列

Guru**** 2518890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027958/tps61161-q1-ctrl-and-vin-sequence-at-power-up

器件型号:TPS61161-Q1

尊敬的 TI E2E:

由于 TPS61161-Q1具有内置的软启动 IC、因此 SW 上的 Vout 在系统上电时可能具有两个阶跃斜升行为。

我想知道、如果先向 CTRL 引脚提供 PWM 信号、然后再打开电源轨为 VIN 加电、从而消除2级上升行为、是否存在任何风险。

或者、是否有其他解决方案可消除2步 Vout 行为?

感谢您的善意帮助!

JACK CHANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    我是否知道您想要消除2步 Vout 行为的原因? 通常、这将有助于缩短升压电压设置时间。  

    此致  

    X.G   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是在系统加电时准确地调整面板的电源序列。 我们的目标是实现背光输出的平滑斜升。  

    顺便说一下、您是否有关于2步 Vout 与平滑 Vout 之间的设置时间差异的更多详细信息?

    感谢您的观看!

    JACK CHANG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、  

    客户可以尝试 LP8867或 LP8869吗? 在上电期间它们是单调的。