This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142:短路测试

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026628/bq769142-bq769142-short-circuit-test

器件型号:BQ769142

您好!

在我的 BMS 卡中、我想对我的负载进行短路测试。 我的 BMS 卡的构建方式与 BQ769142评估设计几乎相似。 短路后、我看到负载连接上的火花、后来我注意到 FET 损坏(我看到有烟雾!)、尽管短路保护已激活(可能有点晚)。 我看到的一件有趣的事情是、在损坏后、在负载线上看到了电荷泵值(电阻电压以上+10V)。 我想 FET 可能已经损坏了,它通过某种方式将其栅极引脚电压传递到漏源极…… 无论如何、我更换了所有 FET。 我想管理另一项测试、方法是1)将 SCD 延迟从默认值30us 降低到最小可能值15us、以更快地激活保护;2)组装备用(并联) FET、以在两个 FET 之间分配高电流(我有两个充电 FET 和两个放电 FET)。
问题是、现在 BMS 似乎受到轻微损坏。 在更换之前、我想确定。 现在有 I2C 连接、电池电压、电池/负载电压、温度传感器都是可读且有效的。 但是、FET 驱动器引脚上似乎存在问题、无法连接负载。

现在、每次我重新插入电池时、BMS、CP1引脚(电荷泵)都正常、比我的电池高大约10V (45V+10V=55V)。 但是、当我尝试连接负载时、我注意到 CP1引脚不再大约为55V。 它会降至电池电平并保持该状态。 随后、虽然 BMS 指示放电 FET 导通(使用 I2C 命令读取 FET 状态)、但由于电荷泵不正常、FET 实际上未处于活动状态、并且未连接负载。 问题出在哪呢? 电荷泵电路或 FET 使能引脚是否损坏、而其余 BMS 是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    BQ769142可能会损坏或电路板上可能出现意外短路。  CHG 和 DSG 引脚可拉至 VSS 而不会损坏。 当其他元件发生故障时、引脚可能暴露在高于绝对最大值的瞬态中、这可能会造成损坏。 您可以移除 CHG 和 FET 栅极节点与 DSG 引脚之间的电阻器、以便对 FET 栅极节点放电。  移除电阻后、您应该能够切换 CHG 和 DSG 以查看它们是否移动了整个范围。  使用外部源驱动比源高大约10V 的电路板栅极网络、并测量所需的电流。  

    请记住、SCD 是器件的阈值、如果电流高于阈值、SCD 机制将运行。  您可能会在电流高于该阈值时开始测试、并在以更高的步长继续执行电池的全电流功能之前查看是否按预期切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、实际上、我关注的是 BMS 对短路的反应时间。 例如、

    -如果 没有负载、并且在负载侧突然发生短路、DSG 会快速关断、还是 CHG 晶体管会快速导通、然后损坏 CHG 的体二极管? 如果没有、是否有任何解决方案?

    我有另一个看法。 在我的放电测试中、一旦我注意到 FET 上存在高温、即使在电流较低(~1AM)的情况下也是如此。 当我缓慢地将电流增加到大约2A 时、我看到有烟雾、随后了解 CHG FET 烧坏(体二极管损坏)。 这只发生了一次,但我想原因是什么。 我发现的唯一答案是 CHG 未导通、然后体二极管损坏。 我更换了 FET、至少在几次运行中没有看到这一点。 如果是这样、CHG 不导通的原因可能是什么? 以下是我的猜测:
    -我可能已经在测试中配置了 FET (无自主模式),在该模式下,您可以关闭 FET,这可能很危险。
    -我为 DSG 和 CHG 并联使用了两个 FET。 这可能是一种不好的配置、导致一个 FET 无法导通? 我不知道。 但我看到他们在许多测试中都在工作、没有任何热量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    体二极管保护预期会很慢、处于毫秒或几十毫秒的范围内、因此即使在最大延迟设置下、也不可能对短路情况下打开充电 FET 做出反应。

    必须启用 FET (FET_EN 置位)、否则器件无法关闭 FET。  如果使用 FET 测试命令、软件必须响应控制 FET、SCD 可能无法正常工作。

    根据您的指示、检查体二极管保护在低电流下的运行情况。  我不知道为什么 FET 会以低电流冒烟、大多数功率 FET 在安装时应消耗几瓦功率、请检查 FET 的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在回答数学问题并进行更多测试和研究后、我在下面的主题中用更多详细信息解释了这个问题: 据我所知,对短路没有好的解决方案

    e2e.ti.com/.../bq769142-short-circuit-and-damaged-bms