This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790无需电池即可通电

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026888/bq25790-bq25790-power-up-without-battery

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他部件:BQ25700ABQ25700

大家好、  

 在未 连接电池的情况下从 Vbus 启动期间、我们是否有 BAT 引脚的测试图片?

下面是客户电路板上的测试波形。  您可以看到 BAT 电压从 0上升到~10V (持续时间为1.3s)至17.6V。 到目前为止、电池未连接到 BAT 引脚。 我想知道为什么 会有1.3s@10V 的持续时间。 根据我的理解、BAT 电压在启动期间应保持上升、因为 BAT 电容器是连续充电的。 你的想法是什么?

我们对 BQ25700A 进行了类似测试、BAT 引脚的输出持续从0V 上升到17.6V、如下所示。 没有10V 转换电压电平。 我想知道是什么引入了差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    当升压时、BQ25790系列首先导通 FET 以将输入电压传递到输出电压、然后在 SYS 上的电压稳定后启动升压转换器。  您可以通过将 SW 波形添加到您的图中来确认这一点。 我不知道为什么稳定时间为1.3s。  我不支持 BQ25700、但我知道它是与 BQ25790不同的内核。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。  

    感谢你的帮助。  

    在我们的测试中、即使输入为5V、我们也可以找到10V @1.3s 持续时间、如下图所示。 CH1为 VBAT、CH2为 Vbus。  

    [引用 userid="10748" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026888/bq25790-bq25790-power-up-without-battery/3796076 #3796076"]升压时、BQ25790系列先开启 FET 以将输入电压传递到输出电压、然后在 SYS 上的电压稳定后启动升压转换器。  [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hollis、

    在未连接电池的情况下、VSYS 上升并调节至 MINSYS 电压、直到 BAT 上的电压达到 V (MINSYS)、然后它们一起上升至 BATREG。  MINSYS 上的时间是 BAT 上的电容、充电电流设置和输入电流限制设置的函数。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    存在误解。 黄线是 BAT 引脚的波形、而不是 SYS 引脚的波形。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    抱歉。 我很困惑。  在没有电池或电池深度放电的情况下、BAT 提供高达2.2V 的100mA 涓流充电、然后更改为稳压输出、这是电池位设置的函数(1S~=2.6V、2S~=5.0V、3S~=8.0V 和4S=10.0)、然后它充电至 BATREG。  我对设计团队对此法规的时间长度有疑问。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    即使充电电流仅为100mA、BAT 电压也应保持上升、直到达到我的理解中的充电电压。 为什么存在10V 持续时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    10V 稳压 BAT 电压应仅持续约1.5s、然后电压应增加至电池电压、如果未连接电池、则增加至 BATREG。  目的是为监测计+保护器提供启动时间。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    了解10V 的用途。  

    那么  、输出期间的10V@1.5s 电平是我们所期望的、对吧? 我们如何在电路和控制逻辑中实现这一点? 我们是否可以移除 10V@1.5s 持续时间并将 BAT 电压直接升高至17.6V、如 BQ25700A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不  无法禁用它。

    此致、

    Jeff