主题中讨论的其他部件:BQ25700A、 BQ25700
大家好、
在未 连接电池的情况下从 Vbus 启动期间、我们是否有 BAT 引脚的测试图片?
下面是客户电路板上的测试波形。 您可以看到 BAT 电压从 0上升到~10V (持续时间为1.3s)至17.6V。 到目前为止、电池未连接到 BAT 引脚。 我想知道为什么 会有1.3s@10V 的持续时间。 根据我的理解、BAT 电压在启动期间应保持上升、因为 BAT 电容器是连续充电的。 你的想法是什么?
我们对 BQ25700A 进行了类似测试、BAT 引脚的输出持续从0V 上升到17.6V、如下所示。 没有10V 转换电压电平。 我想知道是什么引入了差异。