Other Parts Discussed in Thread: LM234
主题中讨论的其他器件:LM234
您好!
我们将 BQ24650RVAT 用于2节锂离子电池的太阳能充电设计。 设计参数如下:
-输入电压:18V-26V
-输出电压(充电电压):8.4V
充电电流(I_CHARGE):4A
我们有许多在现场工作正常的单元。 但是、即使在 STAT1和 STAT2 LED 处于关闭状态时太阳能电池板提供有效输入电压、其中一个单元也停止充电。 根据数据表、这意味着由于过压、睡眠模式或缺少电池而暂停充电。 但上述任何条件似乎都不有效。
为了诊断该问题、我们将器件连接到具有21V 输出的电源。 BQ24650RVAT 的各个引脚上的观察/测量结果如下:
-电源输入电压:21V
-从电源汲取的电流:6mA
-电池+ve 端子处的电压:7.1 V
-MPPSET 电压:1.2V
- VREF:3.3V
- RegN:6V
- TS:2V
- VFB:3.6V (这是非常异常的、因为它应该小于2.1V)
我们尝试重启 BQ24650RVAT 以 解决问题、方法是移除电池和输入电源、但未成功。
令人惊讶的是,该股在遇到这一问题之前,在实地工作了几天。 此外、电池充电的所有条件(如下所述)均已满足、但电池未充电:
•允许充电(MPPSET > 175mV)
•器件未处于欠压 锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCCLOWV 阈值
•器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)
•VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)
•初始上电后完成30ms 延迟
•REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平
•热关断(TSHUT)无效
•未检测到 TS 故障
我们观察到的唯一的异常是 VFB 引脚卡在3.6V。
TI 专家为解决此问题提出的任何建议。 非常感谢您的帮助。
此致、
Ajay