This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池充电器不工作

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028615/bq24650-battery-charger-is-not-working

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:LM234

您好!

我们将 BQ24650RVAT 用于2节锂离子电池的太阳能充电设计。 设计参数如下:

-输入电压:18V-26V

-输出电压(充电电压):8.4V

充电电流(I_CHARGE):4A

我们有许多在现场工作正常的单元。 但是、即使在 STAT1和 STAT2 LED 处于关闭状态时太阳能电池板提供有效输入电压、其中一个单元也停止充电。  根据数据表、这意味着由于过压、睡眠模式或缺少电池而暂停充电。 但上述任何条件似乎都不有效。

为了诊断该问题、我们将器件连接到具有21V 输出的电源。  BQ24650RVAT 的各个引脚上的观察/测量结果如下:

-电源输入电压:21V

-从电源汲取的电流:6mA

-电池+ve 端子处的电压:7.1 V  

-MPPSET 电压:1.2V

- VREF:3.3V

- RegN:6V

- TS:2V

- VFB:3.6V (这是非常异常的、因为它应该小于2.1V)

我们尝试重启  BQ24650RVAT 以 解决问题、方法是移除电池和输入电源、但未成功。

令人惊讶的是,该股在遇到这一问题之前,在实地工作了几天。 此外、电池充电的所有条件(如下所述)均已满足、但电池未充电:

 •允许充电(MPPSET > 175mV)

•器件未处于欠压 锁定(UVLO)模式、且 VCC 高于 VCCLOWV 阈值

•器件未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)

•VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)

•初始上电后完成30ms 延迟

•REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平

•热关断(TSHUT)无效

•未检测到 TS 故障

我们观察到的唯一的异常是 VFB 引脚卡在3.6V。

TI 专家为解决此问题提出的任何建议。 非常感谢您的帮助。

此致、


Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    原理图如下:

    此致、


    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    1、如果您的 MPPSET 电压为1.2V、则输入处于稳压状态。 充电电流将减小、以将输入电压保持在设定点。 请参阅第8.3.2节中的公式2。 此外、您能否解释一下 LM234? 根据公式2、需要使用一个简单的分压器来设置输入电压点。

    VREF 电容需要为1uF。

    3.您能对 R85和 R86进行降序和测量吗? 我们需要确保正确的电阻器对输出进行编程。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 我们的意见如下:

    LMP234 用于根据  数据表的9.2.2.6 MPPT 温度补偿部分补偿太阳能电池板输出电压的负温度系数。 我们使用的太阳能电池板具有以下特性:

    -开路电压: 22.37V

    - 最大功率时的电压:18.97V

    -单元数:35

    - 开路电压温度系数(VOC)=–36mV/°C

    我们将 VREF 电容更改为1uF。 器件开始充电。 我想 这可能是遇到怪异行为的原因。 评论?

    3.反馈电阻器是准确的。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我们需要在 VREF 上使用一个1uF 电容器、以确保正常运行。

    一切都在运行吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要脱机。

    谢谢、

    Mike Emanuel