This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有源钳位正向采样启动问题(UCC2897A)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029319/ucc2897a-active-clamp-forward-with-sample-start-issue-ucc2897a

器件型号:UCC2897A

大家好、

我使用 IC UCC2897A 来执行高侧有源钳位正向转换器。

样本启动中。  在次级侧 MOSFET -VDS (SR1)中具有峰值电压。

样本正常。 输出电压正确。仅在样本启动中。具有峰值电压。

 我在二次侧 SR 中使用 IC UCC24612-1、但是使用肖特基二极管也有同样的问题。

这是什么问题? 我在 SR 中放置了缓冲器、但仍然存在相同的问题。

该峰值电压仅在 S1开关信号发出后出现、而不是第一个信号出现。

谢谢!

注意:图1图片来自谷歌

CH1:S1-VDS 通道2:SR1-VDS 通道3:S2-VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    我看到尖峰。  我需要其他信息来找出根本原因。  如果您可以向我发送电子邮件(e-reicher@ti.com) 、了解 UCC2897A、变压器、MOSFET 和 UCC24612-1的详细原理图、这些将会非常有用。  获得完整的原理图后、我可以在 TI 咨询有源钳位正向专家。  此外、当 VIN 上升时、该尖峰何时出现?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由于客户关系、提供详细的电路图可能不方便。 我使用高侧有源钳位正向。

    输入电压为30V 直流- 55V 直流、输出电压为12V 直流。 变压器匝数比为7:6。  s1和 s2 MOSFET 为 FDMS86200/ON。  钳位电容器为0.4uF。 SR1和 SR2为 BSC070N10NS5/Infineon。 IC 外设电路与规范中推荐的电路相同。

    当 VIN 上升时、该尖峰何时发生?  

    我不确定你的意思。 无论此时 Vin 的大小如何、它只会在启动时出现。

    但是、图片中有一个东西可以找到。 此峰值电压仅在 S2开关升高后出现。 我不确定 S2开关为什么会上升。 在正常运行下、它不应该是正确的。 你有什么意见吗? 谢谢!

    此致、

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    感谢你的答复。

    您提到了在 S1和 S2上使用高侧有源钳位电路和 N 沟道 MOSFET。   如果没有详细的原理图、则很难对问题进行故障排除。  但是、有一 份非常好的应用手册专门针对高侧有源钳位和栅极驱动。  请参阅以下链接中的第4、5和6节。

    https://www.ti.com/lit/an/slua322/slua322.pdf?ts=1629728220529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Eric