This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:TPS62869不使用 I2C

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027186/tps62869-tps62869-no-use-i2c

器件型号:TPS62869
主题中讨论的其他器件: TPS62867

您好、先生、

我是否只能使用可变电阻器将 TPS62869 Vout 从0.675V~0.825V 调整?

我不想使用 I2C 控制的 TPS628690 Vout。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您不想使用 I2C 控制、则可以将 SDA/SCL 引脚连接到 AGND。 然后、您可以使用电阻器 R1来设置启动时的电压。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您不想使用 I2C、我还建议查看 TPS62867。 它是没有 I2C 控制的同一封装。  

    https://www.ti.com/product/TPS62867

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    使用 R1设置启动 Vout 后, 是否可以继续调整 R1以更改不带 I2C 的 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    TPS62867/TPS62869的纹波值是多少(例如、 < 30mV 或<50mV) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我们不建议在运行期间使用电位器等可变电阻器。 它的精度可能不如恒定电阻器的精度、也可能会损坏负载。 因此、为了在运行期间改变输出电压、我们建议使用 I2C 接口来控制输出电压。 如果您不希望使用 I2C 接口、请查看具有可调输出电压 FB 电阻分压器的 TPS62867。

    此外、纹波值取决于输入电压、负载和器件的工作模式。 请问您的输入电压和负载是多少? 您是否正在使用我们推荐的 BOM? 如果没有、另请查看器件的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/TPS62869EVM-118

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我将使用5V 输入、负载为1.2A 平均值。

    是的,我将使用推荐 的 BOM 以及纹波值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以通过在 WEBENCH 设计中设置参数(Vin、Iout 和 Vout)来仿真设计、该设计可从 https://www.ti.com/product/TPS62869获取 

    正如您在前面的帖子中提到的、我已经使用 Vin 和负载进行了尝试。 以下是您获得的结果示例:

    在这里、您可以根据需要定制模型并仿真器件的行为。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您对此还有其他问题吗? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    没问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢。 如果没有其他问题、我将继续并关闭此 TT。  

    此致

    Sneha