请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 我们使用的 LM63615-Q1具有24V 输入电压至3.3V 输出电压以及0.1 -1A 负载。 3个电路板中的2个已损坏。
在检查芯片后、芯片本身会损坏。 请查看电路以帮助进行故障排除。
NC 连接到 GND,这是否正常? PTC 保险丝。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的 LM63615-Q1具有24V 输入电压至3.3V 输出电压以及0.1 -1A 负载。 3个电路板中的2个已损坏。
在检查芯片后、芯片本身会损坏。 请查看电路以帮助进行故障排除。
NC 连接到 GND,这是否正常? PTC 保险丝。