This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:故障,芯片损坏。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028873/lm63615-q1-failure-chip-broken

器件型号:LM63615-Q1

我们使用的 LM63615-Q1具有24V 输入电压至3.3V 输出电压以及0.1 -1A 负载。 3个电路板中的2个已损坏。

在检查芯片后、芯片本身会损坏。 请查看电路以帮助进行故障排除。

NC 连接到 GND,这是否正常?  PTC 保险丝。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    电感器 P/N 是多少?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是布局。

    电感器的器件型号为:Coilcraft XAL4030-332MEC、为3.3uH。

    额定负载约为70mA -500mA (FPGA)  

    Dirk-Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    我将检查它并尽快更新

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    最好将 Fsw 设置为低于1MHz、以进行24V 至3.3V 的转换。

    在布局上、IC PGND 和 Cin GND 的接地连接不好、您应该在这里覆铜接地层。

    B R