Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3409
我正在尝试应用 LM3409HV 评估板用户指南(SNVA390D/AN-1953)中的设计示例。 我一定会做错事、所以有几个问题。
在应用手册的示例设计过程中、第6.2节确定了一些事项。 值得注意的是:
R6 = 16.5K
Fsw 为400kHz 或大约2.5uS。
TOFF 为242nS、约为周期的10%。
在本示例中、 允许 Coff 引脚电压上升10%的时间、而 Coff 由 LM3409在大约90%的时间接地。 假设 Vout 为42V、则 Coff 引脚的平均电流为0.9 * 42/16.5k = 2.3mA。
此外、如果用户 遵循第7节中的建议、对于同一设计示例、公式38会产生大约250欧姆的 Roff2值。 假设电路该部分的电源为5V、二极管为整伏、这将在低 PWM 占空比下产生接近16mA 的平均 Coff 引脚电流。 嗯... 这似乎"很多"。
遗憾的是、对于我来说、数据表中关于 Coff 电流的唯一内容是绝对最大额定值"+/- 1mA 连续"。 由于在这两种情况下、平均 Coff 引脚电流都远远超过该值、因此看起来有点问题。 但这是什么?
如果您能提供任何照明、我们将不胜感激。 谢谢。。。