This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:评估板设计示例 Coff 电流。

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029415/lm3409hv-evaluation-board-design-example-coff-current

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

我正在尝试应用  LM3409HV 评估板用户指南(SNVA390D/AN-1953)中的设计示例。 我一定会做错事、所以有几个问题。  

在应用手册的示例设计过程中、第6.2节确定了一些事项。 值得注意的是:

R6 = 16.5K
Fsw 为400kHz 或大约2.5uS。
TOFF 为242nS、约为周期的10%。

在本示例中、 允许 Coff 引脚电压上升10%的时间、而 Coff 由 LM3409在大约90%的时间接地。 假设 Vout 为42V、则 Coff 引脚的平均电流为0.9 * 42/16.5k = 2.3mA。

此外、如果用户 遵循第7节中的建议、对于同一设计示例、公式38会产生大约250欧姆的 Roff2值。 假设电路该部分的电源为5V、二极管为整伏、这将在低 PWM 占空比下产生接近16mA 的平均 Coff 引脚电流。 嗯... 这似乎"很多"。

遗憾的是、对于我来说、数据表中关于 Coff 电流的唯一内容是绝对最大额定值"+/- 1mA 连续"。 由于在这两种情况下、平均 Coff 引脚电流都远远超过该值、因此看起来有点问题。 但这是什么?

如果您能提供任何照明、我们将不胜感激。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hedley、

    这是一种旧设计。  不建议以这种方式分流 FET 变暗。  此外、Coff 引脚可处理超过+/- 1mA 的电流、但250欧姆对于 Roff2是不正确的、这会导致非常短的关断时间、并导致最有可能出现的最小关断时间问题。  让我知道您正在尝试设计什么、我将为您提供帮助。  现在使用的分流 FET 调光电路与此电路不同。

    此致、