This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:MOS 发热问题

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029343/lm5116-mos-heating-issues

器件型号:LM5116

您好,团队

我的客户在其项目中使用 LM5116MHZ。 输入电压:48V、输出电压:12V、同轴电缆:15A。 外部 MOS 被选为 FDMS86540。

当器件在℃负载为60W (12V、5A)时、测试发现芯片和外部 MOSFET 过热。

使用红外温度计、下图显示深蓝色菱形是一个101.2度的 MOSFET、浅蓝色方形是 LM5116、也是83.9度。

这是客户已经通过 PCBA 底部的导热硅树脂块传热到机箱外壳的测试结果、

否则、温度将增加约10度、接近 MOSFET 的限制温度裕度、因此无法通过55度高温测试。

下面是原理图和 MOSFET 数据表。

您能否帮助检查电路设计是否存在问题、或者您是否有一些改进问题的建议?

原理图

e2e.ti.com/.../6562.Schemetic.pdf

MOSFET 数据表

e2e.ti.com/.../MOS.pdf

谢谢你。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ivy  

    感谢 您联系并分享信息。   

    在大多数情况下、10 Ω 栅极电阻器会导致开关速度缓慢、增加 MOSFET 的开关损耗并降低效率。  请考虑减小栅极电阻器值、并尝试 0 - 5欧姆栅极电阻器

    谢谢。

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    除了 Eric 提到的内容、请注意、该 FET 的 Qg 非常高。 对于高侧 FET、48V 至12V 转换不需要低 Rdson /高 Qg、因为占空比仅为25%。

    此致、

    Tim