This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:充电温度限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24075T, BQ24072T, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029348/bq24232ha-charging-temperature-limit

器件型号:BQ24232HA
主题中讨论的其他器件: BQ24075TBQ24072TBQ24079T

我们计划使用 BQ24232HA 为锂聚合物电池充电。 通常、Lipo 电池的最高充电温度为45gC。 IC 的最高充电温度为50gC、阅读数据表时、似乎可以增大此限制、但不会降低。 是否有方法将限制降低到45gC? 或者、您是否有可使用的类似充电器 IC? 为了获得 CE 认证(IEC62368-1)、我们无法在温度高于电池规格的情况下充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然您可以修改充电范围、但 BQ24232HA 很难降低温度范围。 类似的充电器 IC 是 BQ24072T、BQ24075T 或 BQ24079T。 这些 IC 能够进行更高的充电、并且还使用基于电压的电池温度监测系统。 当在 TS 引脚上添加串联和并联电阻器时、它可实现更好的控制。 您可以参阅这些 IC 数据表的第9.3.12节。

    此致、

    Anthony Pham