Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA, BQ24075T, BQ24072T, BQ24079T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24232HA 主题中讨论的其他器件: BQ24075T、 BQ24072T、 BQ24079T
我们计划使用 BQ24232HA 为锂聚合物电池充电。 通常、Lipo 电池的最高充电温度为45gC。 IC 的最高充电温度为50gC、阅读数据表时、似乎可以增大此限制、但不会降低。 是否有方法将限制降低到45gC? 或者、您是否有可使用的类似充电器 IC? 为了获得 CE 认证(IEC62368-1)、我们无法在温度高于电池规格的情况下充电