Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV-Q1, TPS92515AHV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV-Q1、
您好!
TPS92515AHV-Q1和 TPS92515HV-Q1有何区别? TPS92515HV-Q1的这部分功能是如何实现的?
E2E 论坛中介绍了两者之间的区别。 该帖子描述了 TPS92515AHV-Q1取消了偏移校准电路的功能。 在这种情况下、该电路的功能是什么、它属于下图中的哪个器件?

2.取消该部分功能对电路有何影响? 它是否会导致输出电流精度异常? 客户发现这两者的输出跨电流精度不同。 TPS92515HV-Q1的输出交叉电流精度为4.58%、而 TPS92515AHV-Q1的输出交叉电流精度为7.08%。
3.如果 TPS92515AHV-Q1使用外部电路进行校准、校准方法是什么、如何设置外部电路、是否有参考电路?
客户是否可以直接将 TPS92515HV-Q1替换为 TPS92515AHV-Q1?