This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515AHV-Q1:TPS92515AHV-Q1和 TPS92515HV-Q1的问题

Guru**** 2577095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV-Q1, TPS92515AHV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029322/tps92515ahv-q1-the-problem-of-tps92515ahv-q1-and-tps92515hv-q1

器件型号:TPS92515AHV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV-Q1

您好!

TPS92515AHV-Q1和 TPS92515HV-Q1有何区别? TPS92515HV-Q1的这部分功能是如何实现的?
E2E 论坛中介绍了两者之间的区别。 该帖子描述了 TPS92515AHV-Q1取消了偏移校准电路的功能。 在这种情况下、该电路的功能是什么、它属于下图中的哪个器件?

2.取消该部分功能对电路有何影响? 它是否会导致输出电流精度异常? 客户发现这两者的输出跨电流精度不同。 TPS92515HV-Q1的输出交叉电流精度为4.58%、而 TPS92515AHV-Q1的输出交叉电流精度为7.08%。

3.如果 TPS92515AHV-Q1使用外部电路进行校准、校准方法是什么、如何设置外部电路、是否有参考电路?
客户是否可以直接将 TPS92515HV-Q1替换为 TPS92515AHV-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    1) 1) 非"A"部件具有校准电路。  它使设定点精度更高。  请查看第5页表7.5的顶部部分。  它显示了 Vin - Vcsn 峰值电流阈值范围。  "A"部件没有此校准电路、请检查其表并注意差异。  如果使用深度模拟调光、则非"A"部件可以更改校准点附近部件的校准设定点、从而导致电源循环发生光变化。  在全亮度下、这一点并不明显。  如果需要避免在下电上电期间发生深度模拟调光设定点变化、则应使用"A"器件。

    2) 2) 它并不是异常、但它没有像校准电路那样精确的设定点、因为误差放大器失调电压不会得到补偿。

    3) 3) 如果使用外部校正电路、则可以将 Viadj 调整为具有外部电路的所有电路板上的工作电流。  这应该由'A'器件完成、因为除非外部电路在每次接通时进行校准、否则加电校准将改变此值

    4) 4)是的、除了加电校准之外、它的功能是相同的。

    此致、