This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:LM2731XMF/NOPB

Guru**** 1565925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028560/lm2731-lm2731xmf-nopb

器件型号:LM2731

大家好、

我想知道 、如果我参考接地至更高的电压、LM2731XMF/NOPB 是否能够输出高于20V 最大值的电压。 假设输入电压为50V、接地参考电压为40V、器件将输入作为差分电压(50-40 = 10V)并将电压升压至60V (高于接地参考电压40V 20V)、还是不以这种方式工作? 我尝试对其进行仿真、当我馈入高于20V 的输入时、它不会升压、而是输出我馈入输入的内容。 请查看下面的配置:

非常感谢您的帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    从理论上讲、我认为您的想法没有问题。 唯一的区别是基准 GND 引脚从0V 更改为40V。

    在仿真中、内部电路中的许多组件已经连接到 GND、因此您无法获得所需的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您的快速响应。 所以我的想法应该在实践中有效、对吧? 只需确保即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我从未尝试过这样的电路设计。 但我认为从理论上讲、这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack。

    我将构建电路来测试理论。 如果您想知道、我可以告诉您它是否起作用。