请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2731 大家好、
我想知道 、如果我参考接地至更高的电压、LM2731XMF/NOPB 是否能够输出高于20V 最大值的电压。 假设输入电压为50V、接地参考电压为40V、器件将输入作为差分电压(50-40 = 10V)并将电压升压至60V (高于接地参考电压40V 20V)、还是不以这种方式工作? 我尝试对其进行仿真、当我馈入高于20V 的输入时、它不会升压、而是输出我馈入输入的内容。 请查看下面的配置:
非常感谢您的帮助。