This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:如何使用多个 TPS62864进行设置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028494/tps62864-how-to-setup-with-multiple-tps62864

器件型号:TPS62864
主题中讨论的其他器件: TPS62684

我对 TPS62864有几个问题

1) 1)如果要将三个 TPS62684用于三个单独的电源轨(0.8V),是否需要选择3个不同的电阻器来获得不同的启动输出电压和 I2C 地址?

 

 

2)、并且有2个寄存器用于调节输出电压。 我应该选择修改哪个?

由于我的应用需要900mV 以外的电压、我能否提前调整寄存器中的这个值(即输出电压)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    1.如果您需要与所有3个器件进行 I2C 通信、 则必须在 VSET/VID 引脚上为其中3个器件使用不同的电阻器。 这将根据 所使用的电阻为每个器件提供唯一的 I2C 地址和启动时的不同输出电压。

    2.您可以在启动后使用两个寄存器组来设置输出电压。 如果在启动后、VSET/VID 引脚为低电平-'VOUTRegister 1'控制输出电压。 如果 VSET/VID 引脚为高电平、则"VOUTRegister 2"控制输出电压。 我建议您仅为应用使用'VOUTRegister 1' 、因为连接到 VSET/VID 的电阻器会在启动后自动将该引脚拉至 GND。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Varun。  

    我对默认输出电压有疑问。 在为器件加电之前、是否有方法更改默认输出电压? 这是情形。 我们希望将该器件用于0.8V/1.0A 电源轨、因此我们的想法是、一旦器件加电、它就可以立即支持0.8V/1.0A、而无需设置寄存器。 TPS62864可以做到这一点吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    默认输出电压只能通过连接到 VSET 引脚的电阻器进行更改。

     以下是针对 您的应用场景的解决方案的工作吗?  将对应 于较小输出电压(如0.7V 或0.75V)的电阻器连接到 VSET 引脚(请参阅数据表中的表8-1)。 在将器件的 EN 引脚拉至高电平之前、您可以将"VOUTRegister 1"设置为0.8V。 然后、当 EN 引脚被拉至高电平 且器件启动时、它将首先 斜升至设定的0.7V 或0.75V、斜升时间为1ms、然后继续此斜升至0.8V。 在 这种情况下、斜升时间可能超过典型的1ms。

    是否可以将所有三个0.8V/1A 电压轨组合成单个0.8V/3A 电压轨? TPS62864可提供高达4A 的输出电流、如果 VSET 引脚上的电阻器为56.2k Ω、则启动电压为0.8V。

    此致、

    瓦伦