Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62684
主题中讨论的其他器件: TPS62684
我对 TPS62864有几个问题
1) 1)如果要将三个 TPS62684用于三个单独的电源轨(0.8V),是否需要选择3个不同的电阻器来获得不同的启动输出电压和 I2C 地址?


2)、并且有2个寄存器用于调节输出电压。 我应该选择修改哪个?
由于我的应用需要900mV 以外的电压、我能否提前调整寄存器中的这个值(即输出电压)?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62684
我对 TPS62864有几个问题
1) 1)如果要将三个 TPS62684用于三个单独的电源轨(0.8V),是否需要选择3个不同的电阻器来获得不同的启动输出电压和 I2C 地址?


2)、并且有2个寄存器用于调节输出电压。 我应该选择修改哪个?
由于我的应用需要900mV 以外的电压、我能否提前调整寄存器中的这个值(即输出电压)?


尊敬的 Jack:
1.如果您需要与所有3个器件进行 I2C 通信、 则必须在 VSET/VID 引脚上为其中3个器件使用不同的电阻器。 这将根据 所使用的电阻为每个器件提供唯一的 I2C 地址和启动时的不同输出电压。
2.您可以在启动后使用两个寄存器组来设置输出电压。 如果在启动后、VSET/VID 引脚为低电平-'VOUTRegister 1'控制输出电压。 如果 VSET/VID 引脚为高电平、则"VOUTRegister 2"控制输出电压。 我建议您仅为应用使用'VOUTRegister 1' 、因为连接到 VSET/VID 的电阻器会在启动后自动将该引脚拉至 GND。
此致、
瓦伦
尊敬的 Jack:
默认输出电压只能通过连接到 VSET 引脚的电阻器进行更改。
以下是针对 您的应用场景的解决方案的工作吗? 将对应 于较小输出电压(如0.7V 或0.75V)的电阻器连接到 VSET 引脚(请参阅数据表中的表8-1)。 在将器件的 EN 引脚拉至高电平之前、您可以将"VOUTRegister 1"设置为0.8V。 然后、当 EN 引脚被拉至高电平 且器件启动时、它将首先 斜升至设定的0.7V 或0.75V、斜升时间为1ms、然后继续此斜升至0.8V。 在 这种情况下、斜升时间可能超过典型的1ms。
是否可以将所有三个0.8V/1A 电压轨组合成单个0.8V/3A 电压轨? TPS62864可提供高达4A 的输出电流、如果 VSET 引脚上的电阻器为56.2k Ω、则启动电压为0.8V。
此致、
瓦伦