This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成模拟 IC 的 PWM

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028679/pwm-generating-analog-ic

主题中讨论的其他器件:UCC2897AUCC2894

您好!  

我通过聊天进行了沟通、他推荐了这个流程。 那么、我创建线程。

我正在寻找一些模拟芯片。

2.它只能用一个原始 PWM 信号来补充 PWM 信号。

并且可以在我预设时间的补码 PWM 信号中插入死区时间。

4.我不想使用哪种 MCU、我只需要一个通道。

如果您有解决方案、 我想知道这个。

我正在等待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897A 可满足#1、3和4的要求。 我不理解#2、因为当您谈论补码时、您需要来自两个引脚的两个信号。 在 UCC2897A 中、两个引脚分别为 OUT 和 AUX、它们是互补的、并且可以调整它们之间的死区时间。

    您可以查看 UCC2897A 以查看是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2894实际上是 OUT 和 AUX 之间的补码。 UCC2897A AUX 需要反相功能在 OUT 和 AUX 之间相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已查看您的建议 UCC2897A。 但  我 认为它是不同的 IC。

    我应该更详细地解释#2、因为它是 IC 的关键功能。

    我设计的 MCU 可以生成 PWM 信号、 PWM 信号应 通过 电缆而不是 PCB 连接到另一个电路板。

    在这种情况下、我希望尽量减少电缆数量。 因此,我想如果  IC 只能通过一个原始 PWM 生成补充 PWM 信号,它可以将电缆数量减少一半。

    首先、再次感谢您、如果您知道 IC 具有这些功能、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897a 或 UCC2894都可以生成补充 PWM 信号。 您可能需要提供电路图来解释如何将一个 PWM 作为补码-即作为补码。 您说 PWM 信号是复数的、而一个 PWM 是单个。 您需要澄清这种模棱两可的情况、让他人理解、使您的想法更有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎需要像具有一个短脉冲、一个长脉冲的 I2C 这样的器件、两者之间具有死区时间、而如果 FSW 需要修复、总时间是固定的、因此、您总共有一根导线来发送补充 PWM 信号。 在另一个电路板接收到信号后、该电路板会将串联信号转换为两个 PWM 信号、其间有一个死区时间。 如果您正在寻找这种功能、我建议您使用 MCU 来生产、因为目前为止、我最了解的是、不存在可实现此类功能的模拟电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。   您的答案对我很清楚。

    我更考虑这一点。

    谢谢你