您好!
我通过聊天进行了沟通、他推荐了这个流程。 那么、我创建线程。
我正在寻找一些模拟芯片。
2.它只能用一个原始 PWM 信号来补充 PWM 信号。
并且可以在我预设时间的补码 PWM 信号中插入死区时间。
4.我不想使用哪种 MCU、我只需要一个通道。
如果您有解决方案、 我想知道这个。
我正在等待您的回复。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我通过聊天进行了沟通、他推荐了这个流程。 那么、我创建线程。
我正在寻找一些模拟芯片。
2.它只能用一个原始 PWM 信号来补充 PWM 信号。
并且可以在我预设时间的补码 PWM 信号中插入死区时间。
4.我不想使用哪种 MCU、我只需要一个通道。
如果您有解决方案、 我想知道这个。
我正在等待您的回复。
谢谢你。
感谢您的回答。
我已查看您的建议 UCC2897A。 但 我 认为它是不同的 IC。
我应该更详细地解释#2、因为它是 IC 的关键功能。
我设计的 MCU 可以生成 PWM 信号、 PWM 信号应 通过 电缆而不是 PCB 连接到另一个电路板。
在这种情况下、我希望尽量减少电缆数量。 因此,我想如果 IC 只能通过一个原始 PWM 生成补充 PWM 信号,它可以将电缆数量减少一半。
首先、再次感谢您、如果您知道 IC 具有这些功能、请告诉我。
您好!
您似乎需要像具有一个短脉冲、一个长脉冲的 I2C 这样的器件、两者之间具有死区时间、而如果 FSW 需要修复、总时间是固定的、因此、您总共有一根导线来发送补充 PWM 信号。 在另一个电路板接收到信号后、该电路板会将串联信号转换为两个 PWM 信号、其间有一个死区时间。 如果您正在寻找这种功能、我建议您使用 MCU 来生产、因为目前为止、我最了解的是、不存在可实现此类功能的模拟电路。