Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2825, UC2825B, UC28025
主题中讨论的其他器件: UC2825、 UC2825B、 UC2825A
大家好、
用 uc2825、uc2825A、uc2825B 替代 UC28025是否正常? 这些器件之间有何不同? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于启动器、UC28025的额定温度范围较高:-40°C 至105°C、而-40°C 至85°C。
有很多不同之处: UC2825是最早的部件。 UC2825A/B 是 UC2825的改进版本。 最后、UC28025是作为低成本版本生产的。
我花了大约2个小时比较数据表、并编译了一个表、其中显示了 EC 表中可以发现的许多差异。 我相信我已掌握了所有主要差异、但 可能会有1到2个我错过了。 请参阅随附的 PDF 文件。
总之、UC28025可能会被旧 版本的 UC2825所取代。 UC2825A 版本具有较低的额定电压(22V 与30V)、不同的 OC 阈值(1.2V 与1.4V)、不同的启动电流(100uA 与1.1mA)以及不同的软启动充电电流(14uA 与9uA)。 UC2825B 与 UC2825A 具有所有相同的差异、并且 UVLO 启动/停止电压要高得多。
e2e.ti.com/.../UC28xx-Comparisons.pdf
此致、
Eric