This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:uc28025、uc2825、uc2825A、uc2825B 之间的差异

Guru**** 2508265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2825, UC2825B, UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028674/uc28025-different-between-uc28025-uc2825-uc2825a-uc2825b

器件型号:UC28025
主题中讨论的其他器件: UC2825UC2825BUC2825A

大家好、

用 uc2825、uc2825A、uc2825B 替代 UC28025是否正常? 这些器件之间有何不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于启动器、UC28025的额定温度范围较高:-40°C 至105°C、而-40°C 至85°C。

    有很多不同之处: UC2825是最早的部件。  UC2825A/B 是 UC2825的改进版本。  最后、UC28025是作为低成本版本生产的。

    我花了大约2个小时比较数据表、并编译了一个表、其中显示了 EC 表中可以发现的许多差异。  我相信我已掌握了所有主要差异、但  可能会有1到2个我错过了。  请参阅随附的 PDF 文件。

    总之、UC28025可能会被旧 版本的 UC2825所取代。  UC2825A 版本具有较低的额定电压(22V 与30V)、不同的 OC 阈值(1.2V 与1.4V)、不同的启动电流(100uA 与1.1mA)以及不同的软启动充电电流(14uA 与9uA)。  UC2825B 与 UC2825A 具有所有相同的差异、并且 UVLO 启动/停止电压要高得多。

    e2e.ti.com/.../UC28xx-Comparisons.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助! 桌子非常有用!