This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:降压/升压 LED 驱动器每6ms 出现一次故障

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028969/tps92692-buck-boost-led-driver-appears-to-be-faulting-every-6ms

器件型号:TPS92692

TI、

我的设计之一是使用配置为降压/升压的 TPS92692。 该器件将以1.3A 的电流驱动3个串联的白色 LED、输入电压要求为8-16V。 我已经使用了该器件的在线计算器、但当我为电路通电时、我的 LED 变暗。 我已经使用示波器进行了一些探测、我已经确定 FAULT 引脚每6ms 接地一次。 此时、我尝试了很多不同的方法来防止芯片出现故障、但没有取得重大成功。 如果有任何帮助/建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAULT 引脚  

    LED 电流(100mV/A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    请告诉我所有三个 LED 的输出电压、并向我们发送原理图、以便我们可以为您仔细检查原理图。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3个 LED 的正向电压均为2.9-3.5V。 我的典型输出电压大约为9.6V。 我无法在该论坛上发布我的原理图、但我们可以将其联机并通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    当您在离线时与 Tuan 讨论时、我将关闭此主题。 如果您需要我们提供的任何进一步信息、请随时回复、我们将重新打开此主题、以便我们进一步讨论。  

    谢谢!

    Caroline