请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 TI、
我的设计之一是使用配置为降压/升压的 TPS92692。 该器件将以1.3A 的电流驱动3个串联的白色 LED、输入电压要求为8-16V。 我已经使用了该器件的在线计算器、但当我为电路通电时、我的 LED 变暗。 我已经使用示波器进行了一些探测、我已经确定 FAULT 引脚每6ms 接地一次。 此时、我尝试了很多不同的方法来防止芯片出现故障、但没有取得重大成功。 如果有任何帮助/建议,将不胜感激。