大家好
我的客户使用 TPS62160构建了一个反相 DC-DC、3.3V =>-5.5V、类似于数据表中的图7。
TPS62160不低于-2V。 IC 会发热并消耗大量电流、但 Vout 在某种程度上卡在-2V。
如果 Vout 设置为-2V 或更高(使用 R111、R113)、TPS62160会正常工作。 已在3.3V、5.5V、12V 条件下测试 VIN、无差异。 输入电容和输出电容的增加没有任何影响。
在 FB 下、测量电压-1.76V。 如果 Vout 设置为-2V 或更高、则 FB 电压为-0.8V、如数据表所述。
请在下面找到图7和详细的客户原理图。
请查看并评论。
此致
Ueli
------------------