This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:反相电路仅为-2V

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027745/tps62160-inverting-circuit-only-going-to--2v

器件型号:TPS62160

大家好

我的客户使用 TPS62160构建了一个反相 DC-DC、3.3V =>-5.5V、类似于数据表中的图7。

TPS62160不低于-2V。 IC 会发热并消耗大量电流、但 Vout 在某种程度上卡在-2V。

如果 Vout 设置为-2V 或更高(使用 R111、R113)、TPS62160会正常工作。 已在3.3V、5.5V、12V 条件下测试 VIN、无差异。 输入电容和输出电容的增加没有任何影响。

在 FB 下、测量电压-1.76V。 如果 Vout 设置为-2V 或更高、则 FB 电压为-0.8V、如数据表所述。

请在下面找到图7和详细的客户原理图。

请查看并评论。

此致

Ueli

------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    原理图似乎正常。 以下是我的建议。

    1.您是否可以尝试移除输入电压和输出电压之间的输入电容器? 它们是 C131/C132/C133/C134/C135/C136。 D102肖特基二极管吗?  我不确定这些电容器是否提供交流路径并导致 IC 故障。 请参阅链接中的应用手册、如下所示。

    https://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf?ts=1629141117350&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLVA469C%2526nr%253D28

    2.测试-5.5V 时、是否添加了任何负载或无负载? 您可以尝试添加一些负载吗?

    3.是否可以将电感值更改为4.7uH 或10uH?

    4.如果可能,您可以向我发送布局文件吗? 我将对其进行审查。 我的电子邮件地址:nancy_zhang@ti.com

    请告诉我测试结果。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢您的快速回复。 我将要求客户发布您问题的答案。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢你的帮助。  

    1.删除了所有这些内容,但没有影响。 D102 MBR0520是肖特基二极管、是、可提供0.3V 电压。

    2.我添加了30mA 负载和85mA 负载。 30mA->-2V、85mA->-1V 输出电压

    3.在85mA 负载下进行2.2 μ H、4.7 μ H、10 μ H 色染色、结果相同

    4.第1层:

    Layer2=GND

    Layer3=3.3V

    Layer4=信号

    如果需要、我可以向您发送更详细的布局数据。

    此致

    Wendelin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    请查看随附的我的评论、并告诉我您的结果。

    布局不好。 我们可以在您验证建议后讨论布局。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    忘记附加幻灯片。 请参见随附的。

    谢谢、

    Nancye2e.ti.com/.../TPS62160-Inverting-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢您的回答。

    我按照建议卸下了外盖、但没有影响。 为了提高 I_OUT_max、我还习惯将 Vin 更改为12V、电感更改为10uH、Cout 更改为10uF。

    此致、

    Wendelin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendelin、

    1.在-5.5V (不良)和>-2V (良好)的启动过程中、您是否可以获取一些波形? 波形应包括 Vin/Vout/FB/PG。

    2.您是否可以尝试检查 Vin 启动压摆率? 对于反相降压/升压拓扑、如果 Vin 启动过快、则可能没有足够的时间在导通期间对能量进行充电。 是否可以尝试使用外部慢速直流电源?

    3.您可以向我发送布局文件吗? 我的电子邮件地址: nancy_zhang@ti.com。 我们可以离线调试。

    谢谢、

    Nancy