This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:CCT 电容计算

Guru**** 2510845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028559/tps3890-calculation-of-cct-capacitance

器件型号:TPS3890

大家好、  

我的客户尝试确定要为 CT 选择哪种电容器。 在第4页、Cctmax=22uF、在第11页、Ctmax=26uF

但是、如果 U 从0-26uF 计算 tpd (sec)(请参阅下图)、则在 CCT=26uF 时、tpd 上升到58sec。 请提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我的计算结果与数据表中的内容类似。  请参阅以下内容:

    TPD (r)=((26uF * 1.22V)/ 1.15uA)+ 25us

    TPD (r)= 27.58秒

    26uF 不是标准电容值、因此我将使用22uF。  我想为了实现30秒的延迟、电容值需要为28.29uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的回复。 是的、你是对的。 我将 TPD (r)(nom)插入为秒、而不是像我们那样。  

    谢谢  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢、祝您好运!