Other Parts Discussed in Thread: LP55231
我想弄清楚121K 欧姆电阻器是否是上拉 LP55231上的 TRIG、INT 和 EN 引脚的理想选择。 我知道数据表的第8.1节建议在120k 至180k 范围内"用于两个器件"。 单个器件的最佳选择是什么?
对于我来说、超过10k 上拉电阻的任何值似乎都很弱。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aaron、
由于我的控制器的性质、我希望确保 INT 和 EN 在启动期间处于已知状态(我决定将 TRIG 引脚接地)。 因此、我希望 在这些引脚上包含上拉电阻器。 我不关心低功耗、我想将噪声的影响降至最低。
根据数据表、我找不到 INT 或 EN 引脚无法处理10k 上拉电阻的原因。 EN 引脚似乎具有高阻抗、INT 引脚似乎能够处理高达3mA 的电流。
我是否遗漏了一些东西、或者上拉电阻是否在10k 范围内? 121k 的规格让我有点失望。
谢谢、
肖恩

您好 Sean、
文档中的快速摘要我们发现、计算适当的上拉/下拉电阻值非常有用:
e2e.ti.com/.../Pullup_5F00_Pulldown_5F00_Resistor_5F00_Calculation.pdf
根据第2节:计算上拉电阻器范围、在 TRIG/INT 引脚上进行计算可生成1.1k Ω 的最小上拉电阻器值和990k Ω 的最大值。 数据表中规定的典型120k~180k Ω 在该范围内。
此致、
Aaron Bing